Definición de dispositivos Modbus esclavos personalizados
Este procedimiento requiere que haya creado un modelo personalizado.
- Seleccione el nuevo modelo en la vista de árbol de modelos y, a continuación, haga clic en el menú expandible Esclavo.
- Seleccione el orden de lectura en la lista desplegable Orden de bytes.
Este parámetro describe el orden de registros que debe utilizarse cuando se formatea una variable con más de un registro.
NOTA: El orden de almacenamiento de datos depende del dispositivo y deberá seleccionarse en la configuración del Com'X. Por ejemplo, el dispositivo PM700 emplea el formato big endian, y el PM800, el formato little endian. La configuración del orden de almacenamiento de datos no se utiliza si las variables se formatean con registros de 16 bits. - Haga clic en Nueva trama.
Ejemplos de registro de dispositivos Modbus esclavos personalizados
Registro | Número de registro | Lectura/escritura | Escala | Unidad | Formato | Intervalo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1037 | 1 | R | x1 | kW | INT | +/–0...32767 | Potencia activa total |
1041 | 1 | R | x1 | kVAR | INT | +/–0...32767 | Potencia reactiva total |
1049 | 1 | R | x1000 | Ninguna | INT | -1000...1000 | Factor de potencia total |
1054 | 1 | R | x10 | Hz | INT | 0...4000 | Frecuencia del sistema |
Al leer la documentación del dispositivo, se indica que todas las variables pueden leerse con una trama de registros (código de función 03) comenzando por el registro 1037 y finalizando en el registro 1054 (recuento = 18).