DOCA0098ES-09

Importación de uno o varios modelos personalizados

Puede importar modelos personalizados.
  1. Haga clic en la ficha principal Biblioteca principal.
  2. Haga clic en Importar.

    Se abrirá el cuadro de diálogo Importar modelos.

  3. Haga clic en Browse. Se abrirá el cuadro de diálogo Abrir.
  4. En el cuadro de diálogo Abrir, vaya hasta el modelo o los modelos que desee importar, selecciónelos y, a continuación, haga clic en Abrir.
  5. En el cuadro de diálogo Importar modelos, haga clic en Importar.
  6. Una vez que haya finalizado el proceso de importación, haga clic en Cerrar.

    Los modelos importados aparecerán en la Biblioteca personalizada bajo el tipo de dispositivo correspondiente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?