DOCA0098ES-09

Modificación de modelos personalizados

La configuración de un modelo personalizado existente puede modificarse.
  1. Haga clic en la ficha principal Biblioteca principal.
  2. Muestre una lista de modelos existentes realizando una de las acciones siguientes:
    • Haga clic en Modelos en el árbol de navegación para mostrar una lista de todos los modelos.
    • O bien haga clic en Modelos y, a continuación, en <Tipo de modelo> (corresponde a la clase de modelo que desea modificar) para mostrar una lista de los modelos del tipo seleccionado.
  3. Haga clic en el modelo de la lista que desea modificar.
  4. Edite las propiedades configurables del modelo seleccionado.
  5. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?