DOCA0098ES-09

Eliminación de modelos personalizados

Únicamente podrá eliminar un modelo si no se han creado dispositivos a partir de este.
  1. Haga clic en la ficha principal Biblioteca personalizada.
  2. Muestre una lista de modelos existentes realizando una de las acciones siguientes:
    • Haga clic en Modelos en el árbol de navegación para mostrar una lista de todos los modelos.
    • Haga clic en Modelos y, a continuación,
      **paréntesis angulares
      en <Tipo de modelo> (corresponde a la clase de modelo que desea eliminar) para mostrar una lista de los modelos del tipo seleccionado.
  3. Realice una de las dos acciones expuestas realizando una de las acciones siguientes:
    • Para eliminar un solo modelo, haga clic en el icono eliminar () de la fila del modelo que desea eliminar.
    • Para eliminar varios modelos, marque la casilla de verificación de los modelos que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar.
    Los modelos se eliminan al ejecutar el comando eliminar. Tenga en cuenta que no aparecerá ningún cuadro de mensaje solicitándole que confirme el comando de eliminación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?