DOCA0098ES-09

Adición manual de dispositivos Modbus

Aunque los dispositivos Modbus que no están conectados no pueden ser detectados, pueden añadirse manualmente mediante el siguiente procedimiento.

Es posible añadir un dispositivo Modbus integrado o un dispositivo Modbus personalizado que haya creado previamente en la Biblioteca personalizada.

  1. Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
  2. Seleccione el dispositivo aguas arriba con un puerto serie Modbus en la vista de árbol del dispositivo.

    Por ejemplo, se deberá seleccionar el Com'X para conectar un dispositivo Modbus al Com'X.

  3. Seleccione el menú expandible Serie Modbus; para expandirlo, haga clic en la cabecera.
  4. Haga clic en Crear un nuevo dispositivo en la lista desplegable Dispositivo.
  5. Seleccione un valor para Tipo de dispositivo en la lista desplegable.
    NOTA: Dicha lista solo muestra los dispositivos que pueden conectarse a un puerto serie Modbus.
  6. Escriba el valor de ID de esclavo en el menú expandible Configuración.
  7. Haga clic en Crear. Seguidamente, el dispositivo aparecerá en la vista de árbol del dispositivo.
** Consulte la sección Propiedades comunes para rellenar los demás parámetros.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?