DOCA0098ES-09

Conexión de dispositivos al receptor Modbus WT4200

El receptor Modbus WT4200h es una interfaz Modbus entre el Com'X y los radiotransmisores WT4200.

Cada transmisor se visualiza como un canal diferente del receptor Modbus WT4200.

Es necesario configurar el receptor Modbus WT4200 antes de añadirlo a la lista de dispositivos del Com'X y antes de conectar los transmisores. La configuración del WT4200 determina a qué canal puede añadirse el transmisor. Consulte el Manual de usuario de los dispositivos de la serie PowerLogic WT4100 / serie WT4200 RF de gran alcance inalámbricos para conocer las instrucciones de programación del receptor inalámbrico.

ADVERTENCIA
Resultados de datos imprecisos
La configuración del Com'X debe coincidir con la configuración del receptor Modbus WT4200.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

  1. Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
  2. Haga clic en el WT4200 en la vista de árbol del dispositivo.
  3. En el menú expandible Canal, seleccione el canal (C1, C2, etc.) al cual está conectado el dispositivo. Haga clic en el encabezamiento para expandir el área de canales.
  4. Seleccione Crear un nuevo dispositivo en la lista desplegable de entradas digitales correspondiente.
  5. En la lista desplegable, seleccione el tipo de dispositivo que va a crearse.

    Dicha lista solo muestra los dispositivos que pueden conectarse a esta interfaz. Es posible que deba crear su propio dispositivo personalizado.

  6. Configure el dispositivo. Consulte las secciones que se correspondan con la categoría específica de dispositivo.
  7. Haga clic en Crear; seguidamente, el dispositivo aparecerá aguas abajo con respecto al WT4200 en la vista de árbol del dispositivo.
** (consulte la sección Biblioteca personalizada) (consulte la sección Dispositivos conectables a entradas digitales)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?