DOCA0098ES-09

Modificación de dispositivos

Es posible modificar la configuración de los dispositivos.
  1. Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
  2. Haga clic en el dispositivo en la vista de árbol del dispositivo.
  3. Modifique la configuración en el menú expandible correspondiente.
  4. Haga clic en Guardar cambios.
    NOTA: El tipo de dispositivo no podrá modificarse. En caso de configurar un dispositivo de forma incorrecta, elimínelo y cree otro.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?