DOCA0098ES-09

Reconexión de dispositivos

Es posible volver a conectar un dispositivo desde un dispositivo aguas arriba.
  1. Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
  2. En la vista de árbol del dispositivo, haga clic en el dispositivo aguas arriba al cual deberá conectarse el dispositivo aguas abajo.

    Por ejemplo, seleccione el Com’X para volver a conectar un dispositivo aguas abajo al Com’X.

  3. En el menú expandible Entradas digitales y analógicas, seleccione el dispositivo que va a reconectarse a la entrada digital pertinente.
  4. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?