DOCA0098ES-09

Selección de mediciones para su registro o publicación

Es importante tener en cuenta la cantidad de datos registrados en todos los dispositivos a la hora de seleccionar el intervalo de registro y el número de temas que registrar.

Si se registra una cantidad excesiva de temas por intervalo, ello podría afectar al funcionamiento del Com'X, lo que podría provocar una respuesta por degradación de página web y la pérdida de intervalos de registro. Por ejemplo, para un intervalo de registro inferior a cinco minutos, se recomienda no registrar más de ocho dispositivos y un total de 50 temas.

  1. Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
  2. Haga clic en el medidor o sensor en la vista de árbol del dispositivo.
  3. Haga clic en la ficha principal Tabla de mediciones.
  4. Marque la casilla de verificación Log de la medición que va a registrarse.
  5. Seleccione la casilla de verificación Publicar para enviar los datos a la plataforma de publicación seleccionada (opcional).
  6. Haga clic en Guardar cambios.
    Selección de la plataforma y la frecuencia de publicación
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?