DOCA0098ES-09

Restablecimiento de las estadísticas

Puede restablecer las lecturas de Red o Modbus acumuladas desde el último restablecimiento del Com'X.
  1. Haga clic en Diagnósticos > Estadísticas.
  2. Haga clic en una de las categorías siguientes: Red o Modbus.
  3. Haga clic en Restablecer y, a continuación, haga clic en para confirmar el restablecimiento.

    Se restablecerán los parámetros de todos los menús expandibles.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?