DOCA0098ES-09

Visualización de estadísticas

Es posible visualizar las lecturas acumuladas desde el último restablecimiento del Com'X.
  1. Haga clic en Diagnósticos > Estadísticas.
  2. Haga clic en una de las categorías siguientes:Red o Modbus.
  3. Haga clic en el menú expandible correspondiente al grupo de estadísticas que desea visualizar.
  4. Haga clic en Actualizar si desea actualizar los datos.
    NOTA: Las estadísticas de redes se actualizan aproximadamente cada 10 segundos.
** See Interpreting Statistics for a list of available parameters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?