DOCA0098ES-09

Deshabilitación de los servicios DPWS y SSH

Los servicios DPWS y SSH están habilitados de forma predeterminada. DPWS utiliza un puerto específico para la detección del Com’X y SSH utiliza un puerto para el acceso remoto de la asistencia técnica de Schneider Electric. Por motivos de seguridad, se recomienda deshabilitar estos servicios estableciendo las opciones en No y habilitarlos únicamente cuando sea necesario.
NOTA: Cuando el servicio DPWS está deshabilitado, el resto de dispositivos no podrá detectar el Com'X. Se recomienda registrar la dirección IP del Com'X antes de deshabilitar el servicio DPWS.

Para deshabilitar los servicios DPWS y SSH:

  1. Seleccione Configuración>Gestión del firewall>Servicios.
  2. Seleccione No para deshabilitar el servicio DPWS.
  3. Seleccione No para deshabilitar el servicio SSH.
  4. Seleccione Guardar cambios para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?