Restauración de la configuración mediante llave USB
![]() |
---|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Copie el archivo de configuración guardado en una carpeta con el nombre “Restaurar” en el directorio raíz de su llave USB.
- Apague el Com’X y, a continuación, conecte la llave USB al puerto USB, ubicado en el panel frontal del Com’X.
- Encienda el Com’X y espere a que se reinicie.
El indicador LED de alimentación se iluminará en verde cuando el reinicio haya finalizado.
- Inicie sesión en el Com’X.
- Si los archivos de configuración se guardaron mediante Copia de seguridad para duplicación, deberá
realizar los siguientes pasos:
- Haga clic en .
- Escriba el nombre de la ubicación del nuevo emplazamiento
y, a continuación, haga clic en Guardar cambios para guardar la modificación.NOTA: El nombre de la ubicación del emplazamiento no podrá incluir ninguno de los caracteres siguientes: '/:*?<>| o espacio.
- Haga clic en la ficha Configuración del dispositivo y seleccione Com'X en la vista de árbol del dispositivo y escriba el nombre en el menú expandible Propiedades generales.
- Haga clic en Guardar cambios para guardar la modificación.
- Haga clic en la ficha Tabla de mediciones para verificar que la conexión, la configuración y el funcionamiento del nuevo emplazamiento son correctos.
- Seleccione la ficha Puesta en servicio para activar el registro y la publicación de acuerdo con la
plataforma de destino.
(consulte la sección Puesta en servicio para obtener más información)