DOCA0098ES-09

Actualización del firmware mediante puerto USB

Puede actualizar el firmware mediante el puerto USB.
PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Solo el personal cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
  • Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad de trabajos eléctricos. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE.UU., CSA Z462 o la normativa local aplicable.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Guarde el archivo del firmware en el directorio raíz de la llave de memoria USB.
  2. Cambie el nombre del archivo a upgrade.sp1.
  3. Asegúrese de que el directorio raíz de la llave de memoria USB no contiene ningún otro archivo cuyo nombre sea igual al número de serie del Com’X.
  4. Apague el Com’X.
  5. Inserte una llave de memoria USB en el puerto USB, ubicado en el panel frontal.
  6. Encienda el Com’X.
  7. Espere 20 minutos a que el Com’X se reinicie.

    El indicador LED de alimentación se iluminará en verde cuando el reinicio haya finalizado.

  8. Conecte el Com’X a un ordenador y haga clic en el enlace Acerca de para verificar que el nuevo firmware se ha instalado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?