DOCA0098ES-09

Exportación de datos históricos

Utilice Exportación de datos históricos para definir temas de dispositivo para descargar y exportar un archivo .csv para cada dispositivo.
  1. Haga clic en Supervisión > Tableros de instrumentos > Exportación de datos históricos.
  2. Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione uno o más Temas disponibles.
  3. Haga clic en para mover dispositivos/temas hasta la cola.
  4. Repita estos pasos para cada dispositivo y, a continuación, haga clic en Descargar.

Se añadirá un archivo .zip con el  formatoNombre del dispositivo_Fecha y hora.zip a la ubicación predeterminada para las descargas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?