DOCA0098ES-09

Guardado de puntos de datos o gráficos de paneles de instrumentos

Puede guardar datos desde un tablero de instrumentos (Energía o Tendencias históricas) como archivo .csv o como imagen.
  1. Visualice el tablero de instrumentos.
    ** as in Viewing a Dashboard
  2. Haga clic en EXPORTAR DATOS y, a continuación, siga las indicaciones del navegador para guardar el archivo. De forma alternativa, haga clic en VER PUNTOS  para ver una presentación preliminar de los datos y, a continuación, haga clic en Exportar datos.
  3. Para guardar el gráfico como imagen, haga clic con el botón derecho en el gráfico y, a continuación, haga clic en Guardar imagen como. Siga las indicaciones del navegador para guardar el archivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?