DOCA0098ES-09

Guardado de puntos de datos o gráficos de tendencias en tiempo real

Una vez completado el intervalo de tendencias o cuando detenga el muestreo, podrá exportar los datos a un archivo .csv o guardar el gráfico como imagen.
  1. Haga clic en EXPORTAR DATOS y, a continuación, siga las indicaciones del navegador para guardar el archivo. De forma alternativa, haga clic en VER PUNTOS y, a continuación, haga clic en Exportar datos.
  2. Para guardar el gráfico como imagen, haga clic con el botón derecho en el gráfico y, a continuación, haga clic en Guardar imagen como. Siga las indicaciones del navegador para guardar el archivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?