DOCA0098ES-09

Uso de Quiosco del panel de instrumentos

Los usuarios de un grupo que posean cualquier permiso de modificación están sujetos a la opción Tiempo de espera por inactividad, la cual se configura en Configuración de grupo.

Para visualizar un panel de instrumentos en el modo Quiosco sin que haya tiempo de espera de sesión, se recomienda iniciar sesión como usuario en el grupo predeterminado guest. Como alternativa, puede crear un grupo de usuario de quiosco que posea permisos de solo visualización sobre los Paneles de instrumentos y ningún otro permiso de visualización o modificación.

Para visualizar Quiosco del panel de instrumentos, siga este procedimiento:

  1. Visualice el tablero de instrumentos.
  2. Haga clic en Quiosco.

    El panel de instrumentos se abrirá en modo de pantalla completa.

NOTA: El gráfico únicamente se actualiza si Periodo incluye el día actual. De lo contrario, el panel de instrumentos permanece estático.
** (see Group Settings) as in Viewing a Dashboard
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?