DOCA0098ES-09

Visualización de gráficos o tablas de tendencias en tiempo real

es posible visualizar una tendencia en tiempo real de múltiples dispositivos y temas.
  1. Haga clic en Supervisión > Datos en tiempo real > Tendencia en tiempo real.
  2. Seleccione los dispositivos desde la lista Dispositivos disponibles y, a continuación, seleccione un tema o temas desde la lista Temas disponibles.
    NOTA: Solamente estarán disponibles para el cálculo de tendencias aquellos temas comunes a todos los dispositivos seleccionados. El número máximo de temas cuyas tendencias se calcularán depende del número de dispositivos seleccionados. El producto de los dispositivos y los temas seleccionados no podrá ser mayor de 9.
  3. Seleccione el método de actualización de eje:
    • Fijo añade puntos de datos de izquierda a derecha y el eje X permanece constante.
    • Auto vuelve a establecer la representación de los puntos de datos y redibuja el eje X tras cada muestra.
  4. Seleccione una duración de tendencia comprendida entre 1 y 15 minutos.
    NOTA: Los muestreos de datos se toman cada segundo, pero el proceso puede requerir más tiempo dependiendo de la carga de comunicaciones en la subred serie, en los dispositivos remotos o en ambos.
  5. Haga clic en Iniciar muestreo. El gráfico comenzará a actualizarse.
  6. Puede detener la generación de tendencias antes de que transcurra el tiempo de tendencia haciendo clic en en Detener muestreo. Si vuelve a pulsar Iniciar muestreo, se inicia una nueva tendencia.
  7. Haga clic en VER PUNTOS para ver los datos en formato de tabla.
    Durante el muestreo, es posible cambiar el eje y el tipo de línea, así como salir de la Tendencia en tiempo real.

    The session inactivity time-out interval begins after the sample is complete or stopped.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?