Visualización de gráficos o tablas de paneles de instrumentos
- Haga clic en .
- Haga clic en una categoría de paneles de instrumentos: Energía o Tendencias históricas.
- Seleccione un dispositivo en Dispositivos disponibles y, a continuación, seleccione un tema en Temas disponibles.NOTA: En el caso de Tendencias históricas, puede seleccionar un único dispositivo con múltiples temas (máx. de 12) o múltiples dispositivos (máx. de 4) con un único tema.
- Seleccione el panel de instrumentos Periodo (solo Energía).
Se mostrará el gráfico solicitado.
- También tiene la opción de acotar el panel
de instrumentos:
- Haga clic en el icono de calendario
para seleccionar
una nueva fecha de inicio para el Periodo.En el caso de Tendencias históricas, también puede seleccionar una fecha de finalización de manera que muestre hasta 92 días de datos.
- Seleccione el tipo de gráfico.
- Haga clic en el divisor, ubicado entre la lista de dispositivos y el gráfico, para contraer el área de selección e incrementar el área de visualización del panel de instrumentos.
- Haga clic en el icono de calendario
- Haga clic en VER PUNTOS para
ver los datos en formato de tabla.NOTA: El gráfico únicamente se actualiza si Periodo incluye el día actual. De lo contrario, el panel de instrumentos permanece estático.You can hover over a data point to view the value, date, and time. SeeUsing the Dashboard Kiosk for a full-screen dashboard view.