DOCA0098ES-09

Visualización de resúmenes de dispositivo

Puede visualizar tablas de resúmenes del dispositivo.
  1. Haga clic en Supervisión > Datos en tiempo real > Vista resumen de dispositivo.
  2. Seleccione el resumen que desee visualizar.
  3. Seleccione el/los dispositivo(s) de la lista Selección de dispositivo. Se mostrarán los datos solicitados.
    Durante la sesión actual, la configuración seleccionada se mantiene incluso si sale de Vista de resumen de dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?