DOCA0098ES-09

Visualización de datos en tiempo real de dispositivo único

Puede visualizar datos en tiempo real sobre un único dispositivo.
  1. Haga clic en Supervisión > Datos en tiempo real > Vista de dispositivo único.
  2. Seleccione un dispositivo en la lista desplegable Dispositivo. Los indicadores mostrarán datos del dispositivo seleccionado.
  3. Haga clic en los menús expandibles para visualizar cada conjunto de datos.
    data described in Single Device View
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?