DOCA0098ES-09

Consulta rápida: Configuración de publicación

Los siguientes pasos muestran un resumen de las opciones de publicación. Consulte las secciones correspondientes para obtener una descripción íntegra de la publicación en cada plataforma.
  1. Seleccione la plataforma y la frecuencia de publicación tal y como se indica en la sección Selección de la plataforma y la frecuencia de publicación. Consulte las siguientes tareas relacionadas para cada plataforma:
  2. Defina el protocolo de transferencia tal y como se indica en la sección Definición del protocolo de transferencia.
  3. Comience la publicación tal y como se indica en la sección Inicio de la publicación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?