DOCA0098ES-09

Consulta rápida: Visualización de datos incorporados

Es posible visualizar los datos en tiempo real y registrados en el Com’X 510 sin necesidad de conectarse a una plataforma alojada. A continuación se detallan los pasos para visualizar los datos integrados.
  1. Añada los dispositivos aguas abajo tal y como se indica en la sección Adición de dispositivos aguas abajo. Existen distintas tareas de configuración adicionales para cada tipo de dispositivo:
  2. Siga estos pasos para visualizar un panel de instrumentos del tipo Energía o Tendencias históricas. Vaya al paso 3 para visualizar los datos en tiempo real.
    1. Selección de mediciones para su registro o publicación
    2. Definicoón de los intervalos de registro de datos
    3. Inicio del registro de datos.
    NOTA: La cantidad de datos recopilados afecta a la capacidad de mostrar determinadas opciones en el panel de instrumentos, por ejemplo, un panel de instrumentos con datos interanuales.
  3. Visualice datos en tiempo real de uno o más dispositivos: Visualización de datos en tiempo real de un solo dispositivo o Visualización de un resumen de dispositivos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?