DOCA0098ES-09

Restablecimiento de parámetros de dispositivo

Es posible restablecer los parámetros de dispositivo.
  1. Haga clic en Control > Restablecimientos > Restablecimientos del dispositivo.
  2. Seleccione los dispositivos que desea restablecer de la lista Selección de dispositivo.
  3. Seleccione la operación de restablecimiento desde Opciones de restablecimiento.
  4. Especifique la contraseña de cada dispositivo que la solicite.
    NOTA: La casilla de verificación de contraseña predeterminada está completada con la contraseña predeterminada del dispositivo y se selecciona de forma predeterminada. Puede desmarcar la casilla de verificación de contraseña predeterminada e introducir una contraseña distinta.
    El botón Restablecer quedará habilitado.
  5. Haga clic en Restablecer.

    Los parámetros de dispositivo seleccionados se restablecen, y el estado se muestra como “correcto”.

NOTA: Los valores de fecha y hora se muestran únicamente si el dispositivo los admite. Por ejemplo, si un dispositivo no admite el valor mín./máx. de “Fecha/hora de último restablecimiento”, el valor mín./máx. no se rellenará.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?