DOCA0098ES-09

Configuración de enlaces

Es posible añadir enlaces al Com’X.
  1. Haga clic en Configuración > Enlaces > Configurar enlaces.

    Se abrirá la página Enlaces.

  2. Especifique un nombre y una descripción para el enlace.
  3. Especifique un número del 1 al 100 en el campo Prioridad.
    NOTA: La prioridad negativa se reserva a los enlaces integrados. Los enlaces se muestran en orden de prioridad ascendente.
  4. Haga clic en el tipo de enlace y a continuación:
    1. Para Enlace a archivo, desplácese para seleccionar el archivo.
      NOTA: Solo pueden subirse archivos PDF. Se muestra un mensaje de error cuando se intenta cargar cualquier otro tipo de archivo.
    2. Para Enlace a URL, escriba la URL.
  5. Haga clic en Agregar. El enlace se añadirá a la lista de configuración Ver enlaces 

Es posible modificar el tipo de enlace una vez que ha sido creado. Para editar un enlace, haga clic en Editar, realice los cambios deseados y haga clic en Actualizar.

Para eliminar un enlace, haga clic en la casilla de verificación que aparece junto al nombre del enlace y, a continuación, haga clic en Quitar.

** (consulte la sección Visualización de enlaces)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?