DOCA0098ES-09

Configura los parámetros del firewall

Puede configurar los parámetros del firewall.

NOTA: HTTP y Modbus no son protocolos seguros. Schneider Electric recomienda encarecidamente usar únicamente el protocolo HTTPS. Deshabilite los puertos HTTP y Modbus en cada interfaz para fines de seguridad. Si se requiere un acceso Modbus, Schneider Electric recomienda encarecidamente usar la función de filtrado de Modbus IP para una mayor seguridad.

  1. Haga clic en Configuración > Seguridad > Gestión del firewall. Configure cada una de las interfaces por protocolo según las opciones disponibles que se enumeraron anteriormente.
    NOTA: Los números de puerto editables pueden restablecerse al valor predeterminado o a cualquier número de puerto superior a 1023.
  2. O bien haga clic en Predeterminados para restablecer los valores predeterminados.
  3. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?