DOCA0098ES-09

Configuración del servidor SMTP

El servidor SMTP del Com’X puede configurarse.

NOTA: SMTP no es un protocolo seguro, ya que los ID de inicio de sesión y las contraseñas se transmiten mediante texto sin cifrar. Schneider Electric recomienda encarecidamente usar el modo de seguridad de conexión SMTP con TLS/SSL o STARTTLS. Consulte la sección Recomendaciones sobre la configuración de seguridad para obtener información adicional. sobre los riesgos asociados con los protocolos no seguros y las buenas prácticas recomendadas.

AVISO
acceso no autorizado
Utilice SMTP únicamente en los modos de seguridad de conexiones TLS/SSL o STARTTLS.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Para configurar el servidor SMTP: 

  1. Haga clic en Configuración > Configuración general > Ajustes de correo electrónicoy, a continuación, haga clic en para habilitar la conexión con el servidor SMTP.
    NOTA: Si se deshabilita la conexión, la publicación SMTP se bloquea y se impide que se envíen correos electrónicos.
  2. Escriba la dirección del servidor (nombre de dominio completo, dirección IP y nombre de host).
  3. Seleccione el Modo de seguridad de conexión: Ninguno, TLS/SSL o STARTTLS.
    NOTA: Schneider Electric recomienda encarecidamente usar el modo de seguridad de conexión SMTP con TLS/SSL o STARTTLS.
  4. Especifique el puerto de entrega saliente en el campo Puerto del servidor. El puerto del modo de seguridad seleccionado viene predeterminado.
  5. Seleccione en el campo obligatorio Autenticación si el servidor SMTP requiere autenticación. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.
  6. Escriba la dirección del remitente del correo electrónico en el campo Remitente. La configuración de fábrica presenta el formato siguiente: Com'X210@schneider-electric.com.
    NOTA: La dirección del campo Remitente debe coincidir con la cuenta de correo electrónico válida. De lo contrario, no se entregarán correos electrónicos.
  7. Seleccione el Idioma del correo electrónico
  8. Haga clic en Guardar cambios.
  9. Especifique una dirección de correo electrónico válida en Dirección del destinatario de la prueba y, a continuación, haga clic en Enviar correo electrónico de prueba.

Asegúrese de que el correo electrónico de prueba se ha recibido. El correo electrónico se envía en el idioma de la sesión actual, y no en el idioma seleccionado anteriormente.

Si es necesario, continúe configurando la publicación del archivo .csv por SMTP en la subficha Publicación. Para configurar el correo electrónico en base a eventos, consulte Eventos.

Consulte las notas de actualización del firmware para obtener una lista de los servidores validados en el momento de la publicación.

** Sucesos
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?