DOCA0098ES-09

Creación de grupos

**
Solo los administradores podrán crear nuevos grupos.
  1. Haga clic en Configuración > Gestión de usuarios > Configuración de grupo.
  2. Haga clic en Agregar grupo. Se abrirá una nueva ventana.
  3. Especifique el nombre del grupo y, a continuación, haga clic en Confirmar. El grupo se agregará a la lista Grupo.
    NOTA: No es posible modificar el nombre del grupo una vez que se ha creado el grupo.

El acceso predeterminado asignado a todo nuevo grupo es visualización para todas las funciones.

** See Modifying Group Settings to configure permissions.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?