Creación de un suceso personalizado
Conocimientos previos:
- Debe conocer los valores y listas de registros de dispositivo.
- Habilite sucesos personalizados en .
- Para el envío de correos electrónicos en base a eventos, habilite el servicio de correo electrónico en Configuración de correos electrónicos y cree al menos un contacto en Gestión de contactos.
![]() |
---|
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar
la muerte, lesiones graves, desperfectos en el equipo o pérdida
permanente de datos.
|
- Haga clic en Nuevo
suceso personalizado. y, a continuación, haga clic en
Se muestra la función de sucesos.
- Haga clic en Tipo de sucesos en el menú de sucesos y, a continuación, arrastre un bloque de suceso verde hasta el área de trabajo.
- Seleccione la Gravedad del suceso:
Ninguna, Bajo (alerta), o Alto (error).NOTA: Para los usuarios de EcoStruxure™ Facility Expert, este campo se corresponde con el nivel de gravedad en EcoStruxure™ Facility Expert.
- Haga clic en Condiciones de sucesos en el menú de sucesos y, a continuación, arrastre un bloque de condiciones al área "cuando" hasta que quede en su sitio.
- Defina las Condiciones de sucesos.
- Seleccione el dispositivo y el tema.
- En el caso de un suceso booleano, seleccione un valor booleano: Ha cambiado, Verdadero o Falso.
- Para un suceso de umbral o activación/desactivación, seleccione un operador (=,<, o >) e introduzca un valor de activación. Introduzca un valor de desactivación si procede.
- Si el suceso tiene más de una condición, añada
hasta dos condiciones más tal y como se describe a continuación.
Una más de una condición con el bloque lógico "y".NOTA: Debe seleccionar el mismo dispositivo para cada condición en un suceso.
- Haga clic en Acciones en el menú de sucesos y arrastre un bloque de acción hasta el espacio "hacer".
- Arrastre los bloques no utilizados hasta la papelera de la esquina inferior derecha.
- Introduzca un nombre y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.