DOCA0098ES-09

Creación de usuarios

Es posible crear nuevos usuarios.
  1. Haga clic en Configuración > Gestión de usuarios > Usuarios.
  2. Haga clic en Nuevo usuario.
  3. Especifique el nombre de usuario y la contraseña.
    NOTA: Los administradores no pueden modificar el nombre de usuario ni la contraseña una vez que se ha creado el usuario.
  4. Seleccione un grupo de usuarios de la lista desplegable Grupo.
  5. Especifique el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico del usuario.
  6. Haga clic en Guardar cambios.
** (see Group Settings)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?