DOCA0098ES-09

Eliminación de grupos

No es posible eliminar un grupo de usuarios mientras haya usuarios asignados a este.
Elimine a los usuarios del grupo, para luego seguir los pasos que se indican a continuación.
  1. Haga clic en Configuración > Gestión de usuarios > Configuración de grupo .
  2. Seleccione el grupo que desea eliminar en el menú desplegable Grupo.
    NOTA: No es posible eliminar los grupos predeterminados administrator y guest.
  3. Haga clic en Eliminar grupo y, continuación, en para confirmar la eliminación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?