Deshabilitación del botón de restablecimiento de contraseña
El botón Copia de seguridad () se encuentra en la parte frontal.
Si pierde la contraseña de administrador predeterminada, deberá realizar un restablecimiento de fábrica en el Com'X para restablecer la contraseña predeterminada. Esta acción destruye todos los datos registrados, las cuentas de usuario y la configuración.
AVISO |
---|
CONTRASEÑA NO RECUPERABLE
Anote la información de usuario y las contraseñas
del dispositivo en una ubicación segura.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar
la pérdida de datos.
|
Se recomienda guardar una copia de seguridad de la configuración antes de deshabilitar el botón de restablecimiento de contraseña.
- Haga clic en .
- Haga clic en Activar restablecimiento predeterminado de administrador.
- Haga clic en No para deshabilitar el botón de restablecimiento de contraseña.
- Haga clic en Guardar cambios.