DOCA0098ES-09

Modificación de la configuración de grupo

Puede modificar la configuración de grupo, salvo los nombres de grupo o los permisos del grupo administrator.
  1. Haga clic en Configuración > Gestión de usuarios > Configuración de grupo.
  2. Seleccione el grupo que desea modificar en el menú desplegable Grupo.
  3. Escriba el intervalo de Tiempo de espera por inactividad de sesión (minutos).
  4. Seleccione una función en el árbol de menús de funciones para visualizar los permisos asociados con ella.
  5. Seleccione o No para Ver o Modificar para definir permisos.
    NOTA: El acceso a una función se deniega si se selecciona No en Ver.
  6. Repita los pasos 5 y 6 con cada función.
  7. Haga clic en Guardar cambios para aplicar los nuevos permisos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?