DOCA0098ES-09

Modificación de usuarios

Con la excepción del nombre de usuario y la contraseña, es posible modificar la configuración de usuario.

Los administradores no pueden modificar el nombre de usuario ni la contraseña una vez que se ha creado el usuario. Si olvida el nombre de usuario o la contraseña, póngase en contacto con uno de los administradores para eliminar la cuenta y crear otra.

  1. Haga clic en Configuración > Gestión de usuarios > Usuarios.
  2. Seleccione el usuario que desea modificar.
  3. Modifique los campos que desea variar y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.

El usuario deberá modificar la contraseña tras iniciar sesión por primera vez.

** See Changing the Password
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?