Selección de la plataforma y la frecuencia de publicación
- Haga clic en .
- Seleccione la plataforma de destino en el menú desplegable.
- Seleccione la frecuencia con la que van a enviarse los
datos en la lista desplegable Frecuencia de la publicación:
- Semanal: seleccione el día de la semana.
- Diaria: los datos se envían a la 1.00 a. m. hora local.
- Si se requiere una frecuencia mayor, los tiempos de publicación se calculan desde 0:00 a.m. Por ejemplo, si se selecciona Cada 2 horas, los datos se envían a las 0.00 a. m., a las 2.00 a. m., a las 4.00 a. m., etc. Si se selecciona Cada 3 horas, los datos se envían a las 0.00 a. m., a las 3.00 a. m., a las 6.00 a. m., etc.
- Haga clic en Guardar cambios.
La primera publicación tiene lugar durante la primera hora que coincida con la frecuencia seleccionada posterior a la tarea Iniciar publicación periódica. Si, por ejemplo, se selecciona Cada 2 horas y la publicación comienza a las 9.45 a. m., la primera publicación tiene lugar a las 10.00 a. m.
consulte la sección Puesta en marcha.