DOCA0098ES-09

Visualización de una página web personalizada

**
Debe formar parte de un grupo de usuarios con permiso de visualización de páginas web personalizadas.

Para visualizar una página personalizada, haga clic en Supervisión > Páginas personalizadas y, a continuación, haga clic sobre el nombre de la página que desea visualizar.

Tras añadir, editar o eliminar contenido de una página personalizada, deberá cerrar sesión y volver a iniciar sesión para visualizar las actualizaciones. Las páginas no válidas no se visualizan en Supervisión. Para obtener información sobre los permisos de las páginas, consulte la Nota técnica sobre páginas web personalizadas del Com’X 510 7EN72-0199

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?