DOCA0098ES-09

Configuración de la hora de dispositivos

Hora localizada es la fecha y la hora actuales del dispositivo escogido y están ajustadas de modo que reflejen la zona horaria seleccionada en la Configuración de fecha/hora del Com’X.
  1. Haga clic en Control > Establecer hora del dispositivo.
  2. Seleccione los dispositivos que desea restablecer de la lista Selección de dispositivo.
  3. Haga clic en Obtener hora para mostrar la hora localizada del dispositivo.
  4. Haga clic en Establecer hora para enviar la fecha/hora (UTC) del Com’X al dispositivo. El estado se mostrará como Correcto o Incorrecto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?