DOCA0036ZH-12

Modbus TCP 访问

通过使用内部 Modbus TCP 服务器,Com’X 既作为 Modbus TCP 网关又作为 Modbus 设备。

Modbus TCP 网关

注: Modbus 不是安全的协议。为了安全起见,请禁用 Modbus 端口。如果需要访问 Modbus,Schneider Electric 强烈建议使用 Modbus IP 过滤功能以提高安全性。
Com’X 作为 Modbus 网关,用于上游个人电脑至下游网络中的以太网设备和现场仪器的有线和无线以太网通讯。此功能允许本地用户或基于云的监测软件从设备访问信息,以执行数据收集、历史趋势和分析等其他功能。

访问内置 Modbus 从设备

内置 Modbus TCP 服务器允许通过各种 Modbus 寄存器读取 Com’X 的数字输入和模拟输入值。可以使用 Modbus 从 ID 255 读取这些寄存器。

设备设置中配置好 Com’X 输入后,可通过网关访问这些值。还可在测量表选项卡中查看选中要记录的测量的寄存器值。

当在防火墙管理中启用 Modbus TCP/IP 通讯时,即已激活内置 Modbus TCP 服务器。

辅助软件 Modbus TCP/IP 服务器功能

可从上游运行软件应用程序的个人电脑访问下游 Modbus 设备。由Schneider Electric提供的建议软件应用程序包括:

  • 用于 Masterpact 和 Compact NSX 的远程设置实用程序软件
  • EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 软件。
**(请参阅“Modbus 寄存器映射”)(请参阅“选择要记录或发布的测量”)防火墙管理
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?