DOCA0036ZH-12

Modbus 寄存器映射

可读取的寄存器取决于正在与之通讯的设备。

发现功能

产品以下列值响应 Modbus 功能代码 FC43-14:

  • VendorName = Schneider Electric
  • ProductCode = EBX210
  • ProductName = Com’X 210
  • MajorMinorRevision = Com’X 210 版本。

Com'X 寄存器映射

寄存器值仅可通过 Modbus 功能代码 FC03-FC04 读取。

仍支持先前固件版本的旧版寄存器。

地址 寄存器 对象 大小(字) 格式 单位 注释
1199 1200 D1 标签 20 UTF-8 UTF-8  
1219 1220 D2 标签 20 UTF-8 UTF-8  
1239 1240 D3 标签 20 UTF-8 UTF-8 ;
1259 1260 D4 标签 20 UTF-8 UTF-8 ;
1279 1280 D5 标签 20 UTF-8 UTF-8 ;
1299 1300 D6 标签 20 UTF-8 UTF-8 ;
1319 1320 保留 12 ;
1331 1332 D1 脉冲权重 2 FLOAT32 ;
1333 1334 D2 脉冲权重 2 FLOAT32 ;
1335 1336 D3 脉冲权重 2 FLOAT32 ;
1337 1338 D4 脉冲权重 2 FLOAT32 ;
1339 1340 D5 脉冲权重 2 FLOAT32 ;
1341 1342 D6 脉冲权重 2 FLOAT32 ;
1343 1344 D1 开启时间 2 INT32U 参见注释 4。
1345 1346 D2 开启时间 2 INT32U 参见注释 4。
1347 1348 D3 开启时间 2 INT32U 参见注释 4。
1349 1350 D4 开启时间 2 INT32U 参见注释 4。
1351 1352 D5 开启时间 2 INT32U 参见注释 4。
1353 1354 D6 开启时间 2 INT32U 参见注释 4。
1355 1356 D1 脉冲计数 2 INT32U 参见注释 3。
1357 1358 D2 脉冲计数 2 INT32U 参见注释 3。
1359 1360 D3 脉冲计数 2 INT32U 参见注释 3。
1361 1362 D4 脉冲计数 2 INT32U 参见注释 3。
1363 1364 D5 脉冲计数 2 INT32U 参见注释 3。
1365 1366 D6 脉冲计数 2 INT32U 参见注释 3。
1367 1368 D1 测量值 4 INT64 参见注释 3。
1371 1372 D2 测量值 4 INT64 参见注释 3。
1375 1376 D3 测量值 4 INT64 参见注释 3。
1379 1380 D4 测量值 4 INT64 参见注释 3。
1383 1384 D5 测量值 4 INT64 参见注释 3。
1387 1388 D6 测量值 4 INT64 参见注释 3。
1391 1392 D1 测量流量 2 FLOAT32 参见注释 3。
1393 1394 D2 测量流量 2 FLOAT32 参见注释 3。
1395 1396 D3 测量流量 2 FLOAT32 参见注释 3。
1397 1398 D4 测量流量 2 FLOAT32 参见注释 3。
1399 1400 D5 测量流量 2 FLOAT32 参见注释 3。
1401 1402 D6 测量流量 2 FLOAT32 参见注释 3。
1403 1404 保留 96 UINT16  
1499 1500 A1 标准化值 2 FLOAT32 参见注释 5。
1501 1502 A2 标准化值 2 FLOAT32 参见注释 5。
1503 1504 A1 缩放的值 2 FLOAT32 ;
1505 1506 A2 缩放的值 2 FLOAT32 ;
1507 1508 A1 标签 20 UTF-8 UTF-8 ;
1527 1528 A2 标签 20 UTF-8 UTF-8 ;
1547 1548 保留 852 INT16 ; ;
2399 2400 数字输入有效性 - 位 0..5 1 Bitmap

参见注释 1。

可以使用 Modbus 代码 FC01(线圈 38400 - 38405)读取。

2400 2401 数字输入 - 位 0..5 1 Bitmap

参见注释 2。

可以使用 Modbus 代码 FC01(线圈 38416 - 38421)读取。

  1. 为用在 Com’X 210 中的每个数字输入 (DI) 设置了一位。
  2. 如果此设备已关闭,为配置为接触器或脉冲继电器的每个数字输入设置了一位。
  3. 仅当数字输入配置为脉冲表计时此值才有效。
  4. 仅当数字输入配置为接触器或脉冲继电器时此值才有效。
  5. 如果传感器连接到模拟输入 (AI)
    • 为 0-10V 传感器,原始值为电压值 [0–10V]。
    • 为 4-20mA 传感器,原始值为电流值 [4-0.020A]。

EM4300 寄存器映射

寄存器值仅可通过 Modbus 功能代码 FC03-FC04 读取。

EM4300 EM4399 地址 寄存器 描述 大小 数据类型 单位 更新频率
X X 1 2 产品标识符

17150 — EM4300

17151 — EM4399

1 INT16U << 1 分钟
; ; 2 3 保留 1998
X X 2000 2001 频率 2 FLOAT32 Hz 1 分钟
X ; 2002 2003 功率因数 A 2 FLOAT32 1 分钟
X ; 2004 2005 功率因数 B 2 FLOAT32 1 分钟
X ; 2006 2007 功率因数 C 2 FLOAT32 1 分钟
X X 2008 2009 Apparent Power A 2 FLOAT32 VA 1 分钟
X X 2010 2011 Apparent Power B 2 FLOAT32 VA 1 分钟
X X 2012 2013 Apparent Power C 2 FLOAT32 VA 1 分钟
X X 2014 2015 视在功率 2 FLOAT32 VA 1 分钟
X ; 2016 2017 Reactive Power A 2 FLOAT32 VAR 1 分钟
X ; 2018 2019 Reactive Power B 2 FLOAT32 VAR 1 分钟
X ; 2020 2021 Reactive Power C 2 FLOAT32 VAR 1 分钟
X ; 2022 2023 无功功率 2 FLOAT32 VAR 1 分钟
X X 2024 2025 Active Power A 2 FLOAT32 W 1 分钟
X X 2026 2027 Active Power B 2 FLOAT32 W 1 分钟
X X 2028 2029 Active Power C 2 FLOAT32 W 1 分钟
X X 2030 2031 有功功率 2 FLOAT32 W 1 分钟
X X 2032 2033 Voltage A-N 2 FLOAT32 V 1 分钟
; ; 2034 2035 保留 266
X X 2100 2101 最大电流 A 过需量 2 FLOAT32 A 15 分钟
X X 2102 2103 最大电流 B 过需量 2 FLOAT32 A 15 分钟
X X 2104 2105 最大电流 C 过需量 2 FLOAT32 A 15 分钟
X X 2106 2107 最小电压 A-N 过需量 2 FLOAT32 V 15 分钟
X X 2108 2109 最小电压 B-N 过需量 2 FLOAT32 V 15 分钟
X X 2110 2111 最小电压 C-N 过需量 2 FLOAT32 V 15 分钟
; ; 2113 2114 保留 187
X ; 2300 2301 视在电能(已交付 - 已接收不可复位) 4 INT64 VAh 1 分钟
X ; 2304 2305 视在电能 A(已交付 - 已接收不可复位) 4 INT64 VAh 1 分钟
X ; 2308 2309 视在电能 B(已交付 - 已接收不可复位) 4 INT64 VAh 1 分钟
X ; 2312 2313 视在电能 C(已交付 - 已接收不可复位) 4 INT64 VAh 1 分钟
X ; 2316 2317 无功电能(已交付 - 已接收不可复位) 4 INT64 VARh 1 分钟
X ; 2320 2321 无功电能 A(已交付 - 已接收不可复位) 4 INT64 VARh 1 分钟
X ; 2324 2325 无功电能 B(已交付 - 已接收不可复位) 4 INT64 VARh 1 分钟
X ; 2328 2329 无功电能 C(已交付 - 已接收不可复位) 4 INT64 VARh 1 分钟
X ; 2332 2333 有功电能(已交付 - 已接收不可复位) 4 INT64 Wh 1 分钟
X ; 2336 2337 有功电能 A(已交付 - 已接收不可复位) 4 INT64 Wh 1 分钟
X ; 2340 2341 有功电能 B(已交付 - 已接收不可复位) 4 INT64 Wh 1 分钟
X ; 2344 2345 有功电能 C(已交付 - 已接收不可复位) 4 INT64 Wh 1 分钟
X ; 2348 2349 已交付 - 已接收的视在电能 4 INT64 VAh 1 分钟
X ; 2352 2353 已交付 - 已接收的视在电能 A 4 INT64 VAh 1 分钟
X ; 2356 2357 已交付 - 已接收的视在电能 B 4 INT64 VAh 1 分钟
X ; 2360 2361 已交付 - 已接收的视在电能 C 4 INT64 VAh 1 分钟
X ; 2364 2365 已交付 - 已接收的无功电能 4 INT64 VARh 1 分钟
X ; 2368 2369 已交付 - 已接收的无功电能 A 4 INT64 VARh 1 分钟
X ; 2372 2373 已交付 - 已接收的无功电能 B 4 INT64 VARh 1 分钟
X ; 2376 2377 已交付 - 已接收的无功电能 C 4 INT64 VARh 1 分钟
X ; 2380 2381 已交付 - 已接收的有功电能 4 INT64 Wh 1 分钟
X ; 2384 2385 已交付 - 已接收的有功电能 A 4 INT64 Wh 1 分钟
X ; 2388 2389 已交付 - 已接收的有功电能 B 4 INT64 Wh 1 分钟
X ; 2392 2393 已交付 - 已接收的有功电能 C 4 INT64 Wh 1 分钟
; ; 2396 2397 保留 16
X X 2412 2413 ZigBee 链接质量指示器 (LQI) 1 INT16U << 1 分钟
X X 2413 2414 ZigBee 无线信号强度指示器 (RSSI) 2 FLOAT32 dBm << 1 分钟
X X 2415 2416 过去一小时内 Zigbee 包错误率 2 FLOAT32 << 1 分钟
X X 2417 2418 ZigBee 网络扩展网络 PAN ID 1 4 INT64U << 1 分钟
X X 2421 2422 Zigbee 无线输出功率 2 FLOAT32 dBm << 1 分钟
; ; 2423 2424 保留 77
; X 2500 2501 视在电能(已交付 + 已接收不可复位) 4 INT64 VAh 1 分钟
; X 2504 2505 视在电能 A(已交付 + 已接收不可复位) 4 INT64 VAh 1 分钟
; X 2508 2509 视在电能 B(已交付 + 已接收不可复位) 4 INT64 VAh 1 分钟
; X 2512 2513 视在电能 C(已交付 + 已接收不可复位) 4 INT64 VAh 1 分钟
; ; 2514 18 保留 16
; X 2532 2533 有功电能(已交付 + 已接收不可复位) 4 INT64 Wh 1 分钟
; X 2536 2537 有功电能 A(已交付 + 已接收不可复位) 4 INT64 Wh 1 分钟
; X 2540 2541 有功电能 B(已交付 + 已接收不可复位) 4 INT64 Wh 1 分钟
; X 2544 2545 有功电能 C(已交付 + 已接收不可复位) 4 INT64 Wh 1 分钟
; X 2548 2549 已交付 + 已接收的视在电能 4 INT64 VAh 1 分钟
; X 2552 2553 已交付 + 已接收的视在电能 A 4 INT64 VAh 1 分钟
; X 2556 2557 已交付 + 已接收的视在电能 B 4 INT64 VAh 1 分钟
; X 2560 2561 已交付 + 已接收的视在电能 C 4 INT64 VAh 1 分钟
; ; 2562 18 保留 16
; X 2580 2581 已交付 + 已接收的有功电能 4 INT64 Wh 1 分钟
; X 2584 2585 已交付 + 已接收的有功电能 A 4 INT64 Wh 1 分钟
; X 2588 2588 已交付 + 已接收的有功电能 B 4 INT64 Wh 1 分钟
; X 2592 2593 已交付 + 已接收的有功电能 C 4 INT64 Wh 1 分钟

TH110 和 CL110 Modbus 映射

下列值仅可通过 Modbus 功能代码 FC03-FC04 读取。

TH110 CL110 地址 寄存器 描述 大小 数据类型 单位
X X 7937 31032 产品代码 1 INT16U
X X F9F 4000 温度 2 FLOAT32 °C
  X FA5 4006 相对湿度 2 FLOAT32
X X ; CF2 3315 电池电压 2 FLOAT32 V
X X ; 79B2 31155 ZigBee 链接质量指示器 (LQI) 网关 2 FLOAT32
X X ; 79B0 31153 ZigBee 无线信号强度指示器 (RSSI) ;网关 2 FLOAT32 dBm

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.