DOCA0036DE-12

Behebung von Störungen an Modbus-Geräten

Für die Fehlerbehebung bei Modbus-Geräten gibt es einige Tipps.
GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
  • Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert oder gewartet werden.
  • Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Arbeitsweisen für die Ausführung von Elektroarbeiten. Siehe NFPA 70E in den USA, CSA Z462 oder die entsprechenden örtlichen Normen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

In der nachstehenden Tabelle wird das Beheben von Problemen an Modbus-Geräten beschrieben:

Problem Mögliche Lösungen
Kein Modbus-Gerät kann auf der seriellen Com’X-Leitung erkannt werden.
  1. Öffnen Sie die Hauptregisterkarte Messungstabelle des Com’X.
  2. Wenn die Rx-Kommunikations-LED am Gerät nicht blinkt, überprüfen Sie die Verdrahtung.
  3. Wenn die Rx-Kommunikations-LED am Gerät blinkt, aber die Tx-Kommunikations-LED nicht:

    • Überprüfen Sie, ob die Geräteeinstellungen mit den seriellen Modbus-Einstellungen des Com’X übereinstimmen (Baudrate, Parität und Anzahl der Stoppbits).
    • Überprüfen Sie, ob die Option Polarisierung der seriellen Leitung auf Ja eingestellt ist.
    • Überprüfen Sie, ob die Option Polarisierung der seriellen Leitung auf einem anderen Modbus-Slave-Gerät auf der gleichen seriellen Leitung aktiviert ist.

Auf der seriellen Com’X-Leitung fehlen einige Modbus-Geräte. Überprüfen Sie die Modbus-Adressen der fehlenden Geräte.
Überprüfen Sie, ob zwei Geräte dieselbe Slave-ID haben.
Überprüfen Sie, ob die Einstellungen der fehlenden Geräte mit den seriellen Modbus-Einstellungen des Com’X übereinstimmen (Baudrate, Parität und Anzahl der Stoppbits).
Überprüfen Sie, ob die Verdrahtung der fehlenden Geräte korrekt ist.
Überprüfen Sie, ob der Erkennungsbereich groß genug ist. Der werkseitig voreingestellte Bereich liegt zwischen 1 und 10.
Überprüfen Sie, ob die Verdrahtung der fehlenden Geräte korrekt ist.

Einem Gateway nachgeschaltete Modbus-Geräte können nicht erkannt werden.

Verwenden Sie die Funktion „Diagnose/Geräteregister lesen“ des EGX, um festzustellen, ob der Fehler zwischen dem Modbus-Gerät und dem EGX oder zwischen dem Com’X und dem EGX liegt.

Wenn der Fehler zwischen:

  • Dem Com’X und dem EGX liegt, überprüfen Sie die IP-Adresse des Gateways.
  • Dem EGX und dem Modbus-Gerät liegt, überprüfen Sie, ob die Modbus-Geräteinstellungen mit der Einrichtung der seriellen Schnittstelle des EGX übereinstimmt (Baudrate, Parität und Anzahl der Stoppbits).

Die Kombination (Parität = Keine und Anzahl der Stoppbits = 1) der Port-Einstellungen wird vom EGX nicht unterstützt. Wechseln Sie zu einer anderen Kombination.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?