DOCA0036IT-12

Reset della password in locale

In caso di smarrimento della password, è possibile resettare la password predefinita dell'amministratore.

Il reset della password non modifica altre impostazioni e dati di configurazione.

Il server Web è uno strumento per la lettura e scrittura di dati. Controlla lo stato del sistema, con accesso completo a tutti i dati contenuti nella propria applicazione. Viene chiesto di modificare la password al primo accesso per evitare l'accesso non autorizzato all'applicazione.

non condividere né comunicare una password sicura a personale non autorizzato. La password non deve contenere informazioni personali oppure ovvie.

La nuova password deve contenere:

  • 8 caratteri
  • 1 lettera maiuscola
  • 1 cifra numerica
  • 1 carattere speciale

NOTA: La funzione di ripristino della password deve essere abilitata. Vedere Impostazioni > Sicurezza > Gestione firewall > Consenti ripristino admin predefinito per controllare lo stato della funzione di ripristino della password.
  1. Premere il pulsante Backup sul pannello anteriore di Com'X e tenerlo premuto per almeno 10 s finché il LED di alimentazione non lampeggia in verde per tre volte.
  2. Rilasciare il pulsante.
  3. Per accedere alle pagine Web di configurazione di Com'X, utilizzare queste impostazioni:

    • Nome utente: admin

    • Password: admin

** Disabling the Password Reset Button
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?