DOCA0036ZH-12

自定义脉冲表计型号

您可以创建自定义脉冲表计。

要为下列测量属性创建自定义的脉冲表计输入自定义设置:

  • 元素计数
  • 单元计数
  • 流量元素
  • 流量单元

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?