DOCA0036ZH-12

将设备连接至 Acti 9 Smartlink

Acti 9 Smartlink、Acti 9 Smartlink 以太网和 Acti 9 Smartlink SI-B 是通信系统模块化接口,用于远程测量、监控和控制一个或多个配电盘的基本功能。Smartlink 提供多个数字通道,支持两个数字输入和一个数字输出。Acti 9 Smartlink 支持十一个数字通道。Acti 9 Smartlink 以太网和 Acti 9 Smartlink SI-B 支持七个数字通道。
在 Com'X 上创建 Smartlink 设备之前,建议通过 Web 界面或 EcoStruxure Power Commission 工具配置 Smartlink 设备输入。
  1. 单击设备设置主选项卡。
  2. 单击设备树视图中提前创建的 Smartlink 设备。
  3. 单击要连接的设备的通道折叠菜单。
  4. 单击设备下面的输入 1 或输入 2 下拉列表。
    注: 输入 1 下拉列表标记为 CX_I1,输入 2 下拉列表标记为 CX_I2,其中“X”表示通道编号。
  5. 在选定的输入下拉列表中选择创建新设备
  6. 从下拉列表中选择要创建的设备类型。
    注: 仅列出可以连接至此接口的设备:Schneider Electric 脉冲表计、公用事业表计、接触器,脉冲继电器和 Acti 9 辅助设备。如果未列出,您可以创建自己的自定义设备。

    以下 Acti 9 辅助设备使用两个通道输入,必须在输入 1 上创建:Acti9 OFSD24、Acti9 OF24、Acti9 SD24、Acti9 Reflex iC60、Acti9 RCA iC60、Acti9 iACT24 和 Acti 9 iATL24。
  7. 配置设备。
  8. 单击创建,设备随即显示在 Acti 9 Smartlink 下游的设备树视图中。
注: 要确保正确报告和显示值,请匹配物理 Smartlink 设备和 Com'X 上创建的设备上的配置。测量表页面上的值显示为“- - ”,表示配置不匹配或通信错误。这适用于 Acti 9 脉冲表计和连接的辅助设备。
**(请参阅“可以连接到数字输入的设备”)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.