DOCA0036ZH-12

内置脉冲表计

内置脉冲表计具有特定的测量属性。

测量属性

此表说明内置Schneider Electric脉冲表计的测量属性:

字段 说明 注释
连接至 显示设备要连接的上游设备和数字输入编号。可以修改数字输入编号。仅列出上游设备可用的数字输入。 可通过在上游设备列表中选择无连接设备断开设备的连接。在此列表中,不能从 1 个上游设备改为另一个。
脉冲权重 每收到一个脉冲时有功电能计数器增加此值。此列表限制为对应所选表计类型的值。 如果只有 1 个可用的脉冲权重则不能修改此值,例如 iEM2000T 表计。(1)
偏移 设置有功电能的偏移。此值可以为正或负。 使您启动计数器时在表计上显示此值。
上限 定义有功电能计数器何时退回至零。 当计数器达到输入的值时将退回至零。
(1) 欲了解更多信息,请参考具体脉冲表计文档。

测量表

根据接收到脉冲的频率计算有功电能。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?