DOCA0036ZH-12

配置以太网端口

您可以将以太网端口配置为两个单独的端口。
  1. 单击设置 > 常规设置 > 网络设置
  2. 选择选择您的网络配置字段。
    注: 如果要更改正在配置的以太网端口的配置,将通过浏览器断开您的连接。请开始新的浏览器会话并继续配置。
  3. 在下拉列表中选择 2 个单独端口(每个为 1 个 IP 地址)
  4. 配置模式下拉列表中选择 DHCP 客户端静态 IPv4 地址
  5. 以太网配置折叠菜单中,在 WAN 网络配置 (eth1)LAN 网络配置 (eth2) 字段中输入参数。

    界面状态字段更改为活动(如果接线正确)。

  6. 常规网络设置折叠菜单中,在默认网关首选 DNS 服务器次要 DNS 服务器(如有必要)字段中键入地址。

    地址由 IT 管理员指定给 Com’X。

  7. 要启用 ping 响应,请在一般网络设置 > 响应以 ping 中选择

    默认情况下禁用对 ping 的响应。

  8. 单击保存修改
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?