DOCA0036ZH-12

配置代理设置

如果需要,您可以配置 Internet 代理设置。

代理地址和端口号由网络管理员提供,或者您可以在连接到 LAN 的 PC 的 Internet 选项中检索这些值。

  1. 单击设置 > 常规设置 > 代理设置
  2. 选择 HTTP 代理设置HTTPS 代理设置字段。
  3. 选中启用 HTTP 代理支持复选框。
  4. 代理地址代理端口字段中键入代理的地址和端口。
  5. 如果代理需要认证,在代理需要验证选项中选择,然后输入代理的登录名和密码。
  6. 单击保存修改
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?