DOCA0036ZH-12

创建自定义脉冲表计

可以通过输入自定义设置来创建自定义脉冲表。
  1. 单击自定义库主选项卡。
  2. 单击页面左下角上的 +创建

    随即打开创建自定义型号对话框。

  3. 输入下列设置:
    字段 设置
    选择型号类型 选择脉冲表
    创建型号

    选择新自定义型号的基础:

    • 新建
    • 基于Schneider Electric型号
    • 基于自定义型号

    **angle brackets
    <基于的型号类型>
    如果新自定义型号基于现有 Schneider Electric 型号或自定义型号,则选择新自定义型号所基于的现有型号。
    型号名称 输入新自定义型号的名称,或接受默认名称“脉冲表_自定义”。
    测量对象的默认值 选择新型号测量的默认测量对象。
    使用情况的默认值 选择如何使用新型号的默认值。
  4. 单击创建

    随即关闭对话框并打开新创建的自定义型号的属性页面以进行初始配置。

  5. 配置新创建的自定义脉冲表型号的测量属性。

    包括以下测量属性:

    字段 说明
    元素计数 从列表中选择测量元素,或者选择自定义,然后在自定义计数元素字段中键入个性化的名称。
    单元计数 从列表中选择测量单位,或者选择自定义,然后在自定义计数单元字段中键入个性化的单位。
    脉冲权重 每收到一个脉冲时脉冲计数增加此值。此列表限制为对应所选表计类型的值。
    上限

    定义有功电能计数器何时退回至零。

    流量元素 从列表中选择流量元素,或者选择自定义,然后在自定义流量元素字段中键入个性化的名称。
    流量单元 从列表中选择流量单位,或者选择自定义,然后在自定义流量单元字段中键入个性化的单位。

测量表

您作出的测量属性选择,包括自定义属性,反映在测量表中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?