DOCA0036FR-12

Politique de verrouillage de compte

La fonction de verrouillage de compte permet de désactiver un compte utilisateur lorsque le nombre de tentatives de connexion non valides dépasse la limite définie dans un intervalle de temps prédéterminé. Cette fonction est activée par défaut.

Vous pouvez configurer les options suivantes :

  • Activer le verrouillage de compte – La politique de verrouillage de compte est activée par défaut. Sélectionnez Non pour désactiver cette fonction. Il est recommandé de laisser la fonction de verrouillage de compte activée afin de protéger l’appareil contre tout accès non autorisé.

  • Réinitialiser le compteur de verrouillage de compte (nombre de tentatives) – Détermine le nombre de tentatives de connexion non valides autorisées avant que le compte utilisateur ne soit désactivé. La valeur par défaut est de 10 tentatives.

  • Durée de verrouillage du compte (en minutes) – Spécifie la durée pendant laquelle le compte utilisateur restera désactivé. La valeur par défaut est de 15 minutes.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.