DOCA0036FR-12

Vue d’ensemble de la mise en service

L’onglet Mise en service permet de consulter les notifications de configuration et de mettre en service d’autres fonctions.

La fonction Commissioning permet d'effectuer les opérations suivantes :

  • Vérifier que la configuration est complète
  • Lancer et arrêter l'enregistrement de données
  • Envoyer l'architecture de mesures au Energy Operation Cette option n'est disponible que si Energy Operation est sélectionné comme plateforme de publication.
  • Exporter les données enregistrées manuellement vers la plateforme hébergée sélectionnée
  • Lancer la publication périodique des données vers la plateforme hébergée sélectionnée

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?